Search
Languages

Bourns veranstaltet IEC-Treffen vom 4. bis 6. April 2005 in Costa Rica

RIVERSIDE, Kalif., 24.März 2005 - Bourns sponsort das IEC-Treffen in Costa Rica. Ungefähr zwölf Mitglieder aus acht Ländern werden das dreitägige Treffen vom 4. bis 6. April 2005 in Costa Rica besuchen. Das Gruppentreffen "Standards" lautet IEC SC 37A, Arbeitsgruppe 4. "Mit Telekommunikation und Signalnetzwerken verbundene SPDs (Stoßspannungsschutzeinrichtungen)"

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com