Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Expands Digital Current Sensor Line with 500 Amp Series Meeting High Accuracy Measurement Needs in a Wider Range of Applications

The Riedon™ Model SSD-500A Current Sensor – Digital by Bourns offers a precision 24-bit isolated current sensor with CANbus or RS-485 interface options

RIVERSIDE, Calif., December 2, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced the release of the Riedon™ Model SSD-500A Series Current Sensor – Digital by Bourns with 500 Amps nominal current. The extended electrical rating allows designers to use a supply voltage of 24 V (15 mA typical), enabling them to meet high accuracy measurement requirements in a wider range of battery-related applications, including large-scale energy storage banks, renewable energy generation infrastructure, industrial motor drives, building automation systems, and EV charging stations.

The Model SSD-500A Series includes advanced digital DC shunt-based current sensors that deliver superior accuracy, stability, and electrical isolation in certain harsh industrial environments. The series also features an internal 24-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) that offers plug-and-play simplicity, enabling designers to quickly add high-accuracy current measurement into new designs or retrofit existing ones. These shunt-based sensors also help eliminate the need for periodic device calibrations while also contributing to more efficient use of power. Furthering their design flexibility, the Model SSD-500A Series is offered in RS-485 and CANbus interface options.

The Riedon™ Model SSD-500A Series Current Sensor – Digital by Bourns is available now, and is RoHS* compliant. For additional information, please see: www.bourns.com/products/sensors/current-sensors.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.