Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Announces New Low Profile Line Filter Series that Features a 2.5 mm Profile

Bourns® Model SRF0502 Series line filters provide necessary EMI suppression helping to maximize system uptime in mission-critical applications

RIVERSIDE, Calif., October 28, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced a new low profile line filter series. Featuring a compact 2.5 mm profile, Bourns® Model SRF0502 Series line filters are designed to meet a variety of customer requirements. This new series provides EMI (Electromagnetic Interference) suppression for mission-critical applications where interference must be minimized.

In addition to its low profile design, Bourns® latest line filter series features a shielded construction that further helps to minimize EMI while delivering low DCR, a high current rating up to 5 A and a frequency range up to 700 MHz. These line filters are ideal common mode power choke solutions for eliminating noise in a range of industrial power supplies and other applications that demand high reliability operation.

The Bourns® Model SRF0502 Series line filters are available now and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/common-mode-chokes.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.