Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Releases PoE-LAB1 Design Kit to Help Streamline Power/Data Delivery and Protection Designs in Power over Ethernet Applications

RIVERSIDE, Calif., June 11, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced the release of its highly functional POE-LAB1 Design Kit, created to help streamline both the designing of power/data delivery and protection in Power over Ethernet (PoE) applications. The kit includes advanced components from Bourns’ broad portfolio of Semiconductor and Magnetic products that are particularly suited to support high-speed Ethernet lines (up to 10 GbE) with PoE++ (Type 4) capabilities.

A Bourns first, this kit provides a synergistic approach that gives developers a useful resource with a wide range of options for their PoE designs that can satisfy a variety of power/data delivery and protection requirements. The Bourns® POE-LAB1 Design Kit comes with 32 different products. This allows designers to evaluate how multiple product combinations can meet various PoE application specifications, all using a convenient single design kit. The Bourns® products in the kit are comprised of Ethernet transformers, DC-DC conversion transformers, a common mode choke, ferrite beads, single and bridge Schottky rectifier diodes, Bourns® TBU® and TCS™ high-speed protectors, diode arrays and TVS diodes.

The Bourns® PoE-LAB1 Design Kit is available now. For additional information, please see: www.bourns.com/resources/design-tools/design-kits/magnetics#poelab1.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.