Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Introduces High Current PTVS Diode Capable of Handling 20 kA Surge Current with Low Clamping Voltage

Higher surge handling capability helps reduce total BOM count and saves board space in high power DC line protection applications

RIVERSIDE, Calif., September 21, 2022 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced a bidirectional power transient voltage suppressor (PTVS) diode designed for high power DC line protection applications. The new Model PTVS20-015C-TH is capable of handling 20 kA current surge at a low voltage of 15 V making it an ideal and effective electrostatic discharge (ESD) protection solution for applications that require high power DC bus protection.

The Bourns® Model PTVS20-015C-TH PTVS diode meets IEC 61000-4-2 Level 4 ESD protection requirements. It also features low clamping voltage at peak pulse current and assists in meeting IEC 61000-4-5 8/20 μs current surge requirements for lightning protection.

In order to support large currents such as 60 kA in next-generation applications, designers typically have had to connect many devices with low current handling capability in parallel. With a single device capable of handling 20 kA, a fewer number of devices can now be connected in parallel to achieve the same desired protection level. This reduces the total BOM count and can help save valuable space on the PCB.

Bourns® Model PTVS20-015C-TH is available now and is RoHS compliant* and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.