MENU
Search
Languages

Bourns Introduces New Micro Rotary Potentiometer Series

The new Model PDB08 series is designed for applications that require a miniaturized, compact solution for value adjustments

RIVERSIDE, Calif., April 22, 2021 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced its Model PDB08 8 mm micro rotary potentiometer series. Bourns' new rotary potentiometer family features a center detent and a low profile making it an optimal solution for value adjustments in a broad range of professional audio and lighting applications, low/medium risk medical**, laboratory equipment and industrial automation and control applications.

Bourns continues to enhance its potentiometer line with high quality products that offer advanced features. In addition to the center detent option, the Model PDB08 series has a dual cup option. Plus, the miniature size with no bushing, and audio and linear tapers make this series more adaptable to multiple application environments. Bourns' latest rotary potentiometer models also feature an insulated plastic shaft, have a 10,000 rotational cycle rating and a -10 °C to +60 °C operating temperature range.

The Bourns® Model PDB08 micro potentiometer series is available now and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/potentiometers/commercial-panel-controls

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.