Search
Languages

Bourns Joins Open Alliance Special Interest Group to Help Drive Ethernet as the Automotive Networking Standard

RIVERSIDE, Calif., April 6, 2016 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced that it has joined the OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) Special Interest Group (SIG) as an adopter member. The non-profit, open industry standards group is comprised of mainly automotive industry and technology providers. The goal of OPEN Alliance is for companies to work together to promote broad Ethernet-based adoption as the automotive networking standard. Since its inception, the OPEN Alliance SIG has grown to more than 200 members.

"As a leading supplier of automotive components, Bourns believes it is necessary to join groups such as the OPEN Alliance that help set industry standards for continuing safety, comfort and infotainment advancements that benefit consumers and applications developers alike," said Craig Wedley, Magnetics Engineering Manager at Bourns, Inc. "Bourns can be specifically influential in developing relevant magnetics components test standards for various in-vehicle Ethernet-based systems. To ensure maximum interoperability and open standards compliance, Bourns plans to be a licensee of the SIGs 100Mbps BroadR-Reach® physical layer specification when it is complete and approved."

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com