MENU
Search
Languages

Bourns kündigt neue Serie an Dickfilm-Chip-Widerständen für Hochvolt- und Unterhaltungselektronikanwendungen an

Riverside, Kalif., 14.April 2015 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung neuer Hochvolt-Dickfilm-Chip-Widerstände bekannt, die für Hochvolt- und Unterhaltungselektronikanwendungen optimiert wurden. Die neue Bourns® CHV-Modellserie ist in fünf Größen erhältlich, von 0603 (metrisch: 1608) bis 2512 (metrisch: 6432), und für weitaus höhere Spannungen ausgelegt, von 200 V bei einer Größe von 0603 und 3 kV bei einer Größe von 2512. Diese Widerstände sind gemäß der Norm 1676 UL-gelistet und die Herstellung erfolgt durch das Aufdrucken eines Dickschichtelements auf ein Keramiksubstrat. Mit dieser neuen Modellserie erweitert das Unternehmen sein breites Sortiment an oberflächenmontierten Chip-Widerständen und ergänzt gleichzeitig seine anderen Bauelemente zur Konditionierung von Schaltungen, darunter Leistungsinduktoren, Gleichrichterdioden und Zener-Dioden.

„Bourns entwickelte diese Chip-Widerstandsserie der nächsten Generation, um den Bedürfnissen der Kunden hinsichtlich höherer Spannung, robuster Ausführung und verschiedener Größenoptionen gerecht zu werden”, erklärte Brian Ahearne, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. „Bourns ist für seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Dickschichtwiderständen bekannt und auch bei dieser Serie machte sich das Unternehmen die jahrelange Erfahrung bei der technischen Ausführung, Produktion und Qualitätssicherung zu Nutzen.”

Preis und Verfügbarkeit
Bourns® CHV-Serie an Chip-Widerständen ist RoHS-konform* und ab sofort erhältlich. Der Referenzpreis für das Modell CHV0603-FX liegt bei 0,147 USD pro Stück bei einer Abnahme von 5.000 Stück. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Chip-Widerstände von Bourns®.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.