MENU
Search
Languages

Bourns kündigt neue Optionen für seine innovative Linie von Gitarrenpotentiometern an

Riverside, Kalif, 15.Januar 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile hat heute neue Produktoptionen für seine branchenführenden Premium-Modell-95-Gitarrenpotentiometer bekannt gegeben. Bourns hat diese Sonderreihe von Potentiometern entwickelt, um der Kundennachfrage nach zusätzlichen logarithmischen und Widerstandswertoptionen nachzukommen und somit eine bessere Klangqualität und längere Lebenszeit von elektrischen und Bassgitarren zu ermöglichen. Die vier neuen Gitarrenpoti-Optionen von Bourns werden rechtzeitig zur NAMM Musikmesse, die vom 23. - 26. Januar 2014 in Anaheim, Kalifornien, stattfindet, herauskommen.

„Bourns führt konstant neue Produktoptionen ein, die unseren Kunden helfen, den maximalen Wert aus ihren Gitarren und professionellen Soundanlagen zu erhalten", sagte Chuck Manzano, Pro Audio Anwendungsingenieur bei Bourns, Inc. „Wir engagieren uns auf laufender Basis, um Gitarrenbauern sowie Gitarristen, die stets auf der Suche nach dem perfekten Ton sind, eine Vielfalt von Optionen bieten zu können. Infolge dieses Engagements können wir unseren Kunden jetzt den 300-Ohm-Widerstandswert bieten, der von einem der Top- Gitarrenhersteller in den USA seit langem als Standardwert verwendet wird.“

Die neue Auswahl an linearen logarithmischen und Widerstandswerten ermöglicht eine langsamere Verstärkung der Lautstärkenregler und eine optimierte Justierbarkeit der Tonregler. Überragende Konstruktionsmerkmale dieser Bourns-Potentiometer mit langer Hülse garantieren vollkommene Kompatibilität bei Verwendung an massiven Gitarrenkörpern sowie allen Arten von elektrischen und Bassgitarren. Wie alle Bourns Modell 95 Premium-Gitarrenpotentiometer sind auch diese neuen Optionen mit leitfähigen Polymerelementen und mehrfingrigen Kontaktfedern ausgestattet, die für reduzierte Geräusche/Impedanz, lange Rotationsstandzeit und Staubschutz sorgen. Das Resultat ist leichte Wartung und reibungslose Rotationsfunktion für den anspruchsvollen Gitarristen.

Die vier neuen Konfigurationen für das Bourns® Modell 95 Premium-Gitarrenpotentiometer ergänzen die Vielfalt der handgearbeiteten Teile und Optionen, die bereits verfügbar sind:

TeilenummerLogarithmischWelleHülseWiderstandswert (kΩ)
95A1D-Z28-EA0/321LLinearGerändeltStandard300
95A1D-Z28-EA0/322LLinearGerändeltStandard500
95Z1D-Z33-EA0/323LLinearGerändeltLang300
95Z1D-Z33-EA0/324LLinearGerändeltLang500

Der Referenzpreis für die Artikelnummern 95A1D-Z28-EA0/321L und 95A1D-Z28-EA0/322L mit Standardhülse liegt bei $8,03. Für die Artikelnummern 95Z1D-Z33-EA0/323L und 95Z1D-Z33-EA0/324L mit langer Hülse liegt der Referenzpreis bei $12,67. Alle Preise beruhen auf einer Bestellmenge von 1.000 Stück. Diese neuen Optionen sind über ausgewählte Bourns-Vertretungen und autorisierte Vertriebshändler und Pro Audio Fachhändler erhältlich.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.