Search
Languages

Durch die strategische Übernahme wird das führende Geschäft von Bourns mit GDT-Lösungen für Schaltungsschutz erweitert und gestärkt

Riverside, Kalifornien, 4.Dezember 2012 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Anbieter elektronischer Bauelemente gab heute den Abschluss der Integration der übernommenen Anteile an Jensen Devices AB bekannt. Die Integration umfasst auch die Einbindung übernommener Produkte der Jensen Devices AB in die Produktlinie der Gasentladungsröhrchen von Bourns welche nun verfügbar sind sowie die Verlagerung der Jensen Produktionsstätte von Solluntuna, Schweden nach Heredia, Costa Rica, wo sich die ISO-zertifizierte Produktionsstätte von Bourns befindet. Die SA2-Serie hochvolt Gasentladungsröhrchen werden als Überspannungsschutz verwendet und die Sparctube®-ST-Serie der Schalt-GDTs finden in Zündkreisen der HID-Lampen im Automobilbereich Verwendung. Diese GDT-Produkte stärken die ausgezeichneten technischen Ressourcen von Bourns und das führende Geschäft auf dem Gebiet Schaltungsschutz in mehreren Bereichen einschließlich Automobil, Industrie und Telekommunikation.

„Die erfolgreiche Integration der Jensen Devices Produkte ermöglicht Bourns einen strategischen Zugriff auf den Automobilmarkt für Xenon Scheinwerfer. Für diesen Markt ist ein weiteres Wachstum bis 2016 vorgesehen“ sagte Dr. Erik Meijer, Präsident von Bourns Electronics. „Diese Produkte erweitern und stärken nicht nur unsere GDT-Produktlinie, sie geben unseren Kunden auch weitere Produktoptionen und Gestaltungsmöglichkeiten.“

Die Sparctube®-ST-Serie der GDT-Produkte von Bourns® weisen Durchbruchsspannungen zwischen 350 V und 1000 V auf, einschließlich der meistverbreiteten 800 V und 840 V, die für Anwendung in HID-Xenon-Lampen im Automobilbereich ideal geeignet sind. Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auch bei hohen Temperaturen zeichnen die Sparctube®-ST-Serie aus, die speziell entwickelt wurde für die Umschaltung von Spannungskontrolle kapazitiver Entladungskreise, die hohe Energie, wenig Verlust und Hochgeschwindigkeitsumschaltung benötigen.

Die Bourns®-SA2-Serie der Hochvolt-GDT-Produkte wurde für Lösungen mit hoher Isolation wie etwa Straßenbeleuchtung, medinzinische Geräte, Klimaanlagen, Stromversorgung, Projektoren und Schweißgeräte entwickelt. Diese Serie zeichnet sich durch hohe Isolierungsresistenz innerhalb einer hohen Temperaturspanne aus und bietet Durchbruchsspannungen von 2.4 kV bis 7.2 kV. Andere Spannungen sind auf Wunsch ebenfalls erhältlich.

Strategische Übernahmen und eigene Produktentwicklungen bilden die Basis für die mehr als 35 Jahre Erfahrung von Bourns in der Entwicklung von GDT-Produkten für den Bereich Schaltungsschutz. Das Ziel von Bourns ist es, diesem Bereich vollständige Lösungen für Schaltungsschutz zu bieten. In den letzten 12 Jahren realisierte Bourns 10 Übernahmen, u.a. das Geschäft mit Kommunikationsschutzprodukten der Joslyn Electronics, das Geschäft mit Halbleiterschutzprodukten im Bereich Telekommunikation von Texas Instruments, das TBU-Geschäft von Fultec sowie das Schutzproduktgeschäft von Corning Cable Systems und Emerson Network Power.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com