Search
Languages

Bourns stellt ersten Strombegrenzer (ECL) der Branche vor, der durch AC-Netzkontakt nicht beschädigt wird

Riverside, Kalif., 1.Februar 2011 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute seine neueste TBU® (Transient Blocking Unit) Schutzeinrichtungsserie mit Schnellabschaltung für Kommunikationsanschlüsse vorgestellt. Die neuen Einrichtungen sind die ersten Strombegrenzer (ECL) der Branche, deren Schaltkreise nicht durch AC-Netzkontakt beschädigt werden. Die neue Schutzschalterfamilie mit der Bourns® Serienbezeichnung ® DT bietet erstklassigen Schutz vor durch Kurzschlüsse, AC-Überspannung, Induktion und Blitzeinschlag verursachte Störungen. Die TBU® DT-Serie besteht aus sehr schnell reagierenden Schutzeinrichtungen, welche, anders als Einrichtungen mit niedriger Kapazität, die Signalleistung von High-Speed-Kommunikationsanschlüssen nicht ändern. Die neuen Bourns® TBU® Einrichtungen sind die optimale Lösung für Ethernet-Anschlüsse in Anwendungen im Außenbereich, wie Sicherheitssysteme, PV-Panels und Selbstbedienungsautomaten.

"Die TBU DT-Serie bietet ein völlig neues Schutzabschaltungsniveau für sensible Ethernet-Anschlüsse", sagte Ian Doyle, Produktlinienmanager für Halbleiter-Produkte bei Bourns, Inc. "Die Ethernet-Schnittstellen von heute werden fast überall eingesetzt und sind einer stetig wachsenden Zahl von Risiken ausgesetzt. Nun gibt es dank der Schnellabschaltungsfähigkeiten dieser Einrichtungen einen erstklassigen Schutz für High-Speed-Ethernet-Anschlüsse".

Diese neuen Einrichtungen bieten eine integrierte Lösung zur Minimierung von Entwicklungs- und Produktionskosten für Entwicklungsingenieure, wodurch eine schnellere Marktreife erzielt wird. Außerdem sind weniger Bauteile erforderlich, wodurch die OEM-Anforderungen hinsichtlich kleinerer Leiterplatten bei eingeschränkten Platzverhältnissen erfüllt werden. Die Bourns® TBU® DT-Serie schützt vor einer Vielzahl an Gefahren und trägt dazu bei, dass Kunden teure Wartungs-, Reparatur- und Systemausfallzeiten vermeiden können.

Zur Bourns® TBU® DT-Serie gehören acht Modelle und sie bietet kontinuierliche AC-Spannungswerte bis zu 425 V Effektivspannung und nominale Auslöseströme von 150 mA bis 750 mA. Die neue Schutzeinrichtungsfamilie ist in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse erhältlich, bleifrei und RoHS*-konform. Produktmuster sind ab sofort über die Bourns Vertriebshändler erhältlich. Der Preis für eine Bourns® TBU-DT-065 bzw. TBU-DT-085-XXX-WH liegt beispielsweise bei USD 0,69 pro Stück, bei Abnahme von 15.000 Stück.

Informationen zur Bourns® TBU® Technologie
Die Bourns® TBU® High-Speed-Schutzeinrichtung ist das Ergebnis eines innovativen Ansatzes bei elektronischen Schutzabschaltungen. Sie unterbricht eine Stoßspannung auf der Basis eines Mechanismus zur Stromunterbrechung. Statt einer komplexen Zwischenstufenkoordination zweier Überbrückungsbauteile schützt die TBU®-Einrichtung Systeme sowohl vor Stoßspannungen als auch vor Stoßströmen. Die TBU®-Einrichtung bietet Schutz innerhalb von Nanosekunden, und es werden häufig vorkommende Latenzzeiten in der Schutzabschaltung eliminiert, indem die Durchlassenergie begrenzt wird. Die Bourns® TBU®-Einrichtungen haben praktisch keine Kapazitäts- bzw. Induktionswerte und können daher in Anwendungen mit Schnellabschaltung und großen Bandbreiten eingesetzt werden. Die TBU® DT-Serie zeichnet sich durch einen vollständig unidirektionalen Betrieb aus, der inhärent rückstellend ist.

*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC vom 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.