Riverside, Kalif., 7.Januar 2010
Seymour Duncan, Chip Ellis, Marvin Sperling, Scott Dunham und Bernie Hamburger erscheinen auf dem Messestand von Bourns und bei Anbietern von Musikinstrumenten, um Produkte zu präsentieren
Bourns, Inc. wird auf der bevorstehenden Messe NAMM vom 14. bis 17. Januar 2010 in Anaheim, Kalif. die innovativen Ergänzungen seiner Produktlinie für die Professional Audio-Branche auf der kommenden Messe NAMM vom 14. bis 17. Januar in Anaheim, Kalif. vorstellen. Das erweiterte Produktportfolio des Unternehmens wird die branchenführenden Bauteile des Unternehmens, wie Gitarrenpotenziometer, kommerzielle Bedienfeldelemente, Schiebepotenziometer und Drehgeber ergänzen und so die Anforderungen des professionellen Audiomarkts erfüllen. Wir bei Bourns haben es uns zum Ziel gesetzt, für den professionellen Audiomarkt qualitativ hochwertige Bauteile zu entwickeln, die für einen zuverlässigen Sound sorgen. Ein Team aus technischen Experten wird vor Ort sein, um die neuen Produkte auf dem Bourns Messestand Nr. 1548 in Halle E vorzuführen.
Außerdem werden führende Anbieter von Musikinstrumenten ihre neuen Produkte auf dem Stand mit den Bourns® Pro Audio Bauteilen ausstellen. Des weiteren ist das Erscheinen von Seymour Duncan, dem weltbekannten Gitarristen und Entwickler/Hersteller von Tonabnehmern, Chip Ellis von Fender mit einer EVH® Wolfgang® Gitarre, Marvin Sperling, Bassist/Toningenieur/Produzent, Scott Dunham von Mad Creations Unlimited und Bernie Hamburger von Hamburguitars geplant.
Wir laden Sie ein, mit einem professionellen Experten für Audiotechnologie von Bourns über folgende Themen zu sprechen:
- Aktuelle Produktverbesserungen und Produktlinienerweiterungen
- Die Einführung des Master-Schiebepotenziometers Modell PSM
- Die Wiedereinführung des Vintage Gitarrenpotenziometers Modell 82
- Produkte von führenden Anbietern, die Bourns® Bauteile verwenden
- Die Position von Bourns in der Professional Audio-Branche
Das vollständige Portfolio der Bourns® Professional Audio Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens unter proaudio.bourns.com oder www.bourns.com/proaudio.
EVH® und Wolfgang® sind eingetragene Warenzeichen von Fender Musical Instruments Corporation.