Search
Languages

Bourns stellt neues WEBENCH-basiertes Tool für Netzteile, LED-Treiberauslegung und Induktorauswahl vor

Riverside, Kalif., 17.November 2009 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Zugriff auf den speziell für Bourns und seine Induktor-Kunden zugeschnittenen WEBENCH® Designer freischaltet. In Zusammenarbeit mit der National Semiconductor Corp., wird die Bourns® Version des WEBENCH Designer ab sofort auf der Website von Bourns unter www.bourns.com zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um ein mächtiges Tool für Entwicklung und Prototyping, das dafür ausgelegt ist, Lösungen für Netzteile, DC-DC-Wandler und LED-Treiberlösungen zu entwickeln, die den Entwicklungsanforderungen hinsichtlich Simulation, Optimierung und schnellem Prototyping entsprechen. Mit den WEBENCH-Tools können Entwickler mühelos eine Feinabstimmung ihrer Schaltnetzteile und LED-Treiberauslegungen vornehmen und Probleme bereits vor dem Prototypbau lösen. So werden Zeit und Zusatzkosten im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsmethoden gesenkt. Das neue Toolset kann auch für die Geräteauswahl verwendet werden und Kunden können damit den optimalen Schaltregler und die optimalen Induktoren für ihre Netzteile und LED-Anwendungen finden.

"Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Netzteilen ist der hohe Zeitaufwand, der für das arbeitsintensive Festlegen der Schaltkreise und das Berechnen der Werte der Bauteile anfällt", sagte Andy Chow, Anwendungsingenieur im Außendienst bei Bourns, Inc. "Bourns bietet jetzt ein benutzerfreundliches fortschrittliches Toolset an, mithilfe dessen mit wenigen Tasteneingaben nicht nur automatisch das optimale Netzteil erstellt wird, das sowohl die Anforderungen des Entwicklers als auch die des Kunden erfüllt, sondern auch jede Lösung in Bezug auf den perfekten Bourns Induktor optimiert wird".

Um die Bourns Version von WEBENCH Designer zu verwenden, melden Sie sich einfach in der Bourns Website an und klicken auf die Beschriftung "LED und Power Design Tool" auf der Homepage. Der Besucher wird dann gebeten, die für sein Netzteil erforderliche Eingangsspannung einzugeben, die gewünschte Ausgangsspannung und den Stromverbrauch. WEBENCH Designer zeigt verschiedene Schaltkreislösungen für Leistungs-IC- und Induktor-Optionen von Bourns, einschließlich Empfehlungen für die umliegenden Bauteile.

Mit dem Optimierungs-Tool können Entwickler ihre Auslegung feineinstellen, indem sie sich zwischen Effizienz und Größe entscheiden. Wenn der Schaltplan fertig ist, werden in der BOM (Stückliste) der am besten geeignete Bourns Induktor und alle anderen Leistungsbauteile im System angezeigt. Mit der Option "alternatives Teil auswählen" wird die Induktorwahl noch flexibler, und der Entwickler kann einen weiteren Bourns Induktor mit anderer Größe oder Leistung auswählen. Zum Abschluss wird ein vollständiger Bericht ausgedruckt, in dem der Schaltplan, die BOM, die Betriebswerte und Leistungsdiagramme enthalten sind. In dem Tool sind über 1900 Bourns Induktoren enthalten, wodurch Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen angeboten werden. Die Parameterwerte decken einen weiten Bereich ab, wie beispielsweise: Induktion von .1 µH bis 15.000 µH, DCRs von 2 mOhm bis 168 Ohm und Strombelastbarkeit von 20 mA bis zu 46 A

Bourns® und das Bourns Logo sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden.

WEBENCH ist ein eingetragenes Warenzeichen der National Semiconductor Corporation und darf nur mit deren Zustimmung verwendet werden.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.