Leave a message
MENU
Search
Languages

Die neuen Hochleistungs-TVS-Produkte von Bourns mit einer Spannung von 58 und 76 Volt erfüllen die strengen Überspannungsschutz-Anforderungen in Hochleistungs-DC-Bus-Klemmanwendungen

Riverside, Kalif., 7.April 2015 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Verfügbarkeit von zwei neuen Hochvolt-Power-TVS-Produkten (PTVS) bekannt und erweitert damit seine Auswahl an mit SMD-Gehäuse angeboten Produkten auf insgesamt 20 Stück. Aufgrund des bidirektionalen Anschlussschutzes von 58 und 76 Volt erfüllen die neuen PTVS-Produkte die strengen Anforderungen nach IEC 61000-4-5 für 8/20 μs Überspannungsschutz in Hochleistungs-DC-Klemmschaltungen, zu denen unter anderem Wechsel-/Gleichstromnetzteile in Außenbereichen und drahtlose Basisstationen zählen. Bei der Entwicklung der PTVS-Linie setzte Bourns eine Siliziumtechnologie ein, die gegenüber der für gewöhnlich verwendeten MOV-Technologie zahlreiche Vorteile bietet, wie z. B. eine niedrigere Klemmspannung bei Überspannung, höhere Leistungsstabilität und erhöhte Zuverlässigkeit.

Das SMD-Gehäuse der neuen Produkte bietet im Vergleich zu einem gleichwertigen Durchsteck-Produkt den Vorteil, dass die Spitzenklemmspannung aufgrund der niedrigeren Leitungsinduktivität reduziert wird. Das Ergebnis ist eine reduzierte Spannungsbelastung des geschützten Schaltkreises. Mittels eines SMD-Gehäuses können zudem die Kosten gesenkt werden, da bei Konstruktionen, bei denen die PTVS-Diode die einzige Durchsteck-Komponente auf der Schaltkarte ist, ein zusätzlicher Herstellungsschritt entfällt. Darüber hinaus bieten diese neuen PTVS-Produkte ein hervorragendes Überspannungs-/Temperatur-Ansprechverhalten, da die maximale Stoßspannung bei 150 °C den Nennwert bei 25 °C um 70 % übersteigt.

Bourns® ModellPeriodische Sperrspannung - VWMSpitzenstromkapazität je 8/20 µs - IPPM
PTVS6-058C-SH58 V6 kA
PTVS6-076C-SH76 V6 kA

„Wir bieten unseren Kunden ein breiteres Spektrum an periodischen Sperrspannungsoptionen, damit sie daraus das richtige PTVS-Produkt wählen können, das genau ihren Schutzanforderungen entspricht, ohne dabei den normalen Stromnetzbetrieb einzuschränken. Die PTVS-Lösungen von Bourns führen zu einer längeren Lebensdauer von Netzteilen und niedrigeren Wartungskosten für Anwendungen, die im Außenbereich oder bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden”, erklärte Ben Huang, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc.

Preis und Verfügbarkeit
Bourns® neueste PTVS-Produkte sind RoHS-konform* und ab sofort erhältlich. Der Referenzpreis für das Bourns® Modell PTVS6-058C-SH liegt bei 21,56 USD pro Stück und für das Modell PTVS6-076C-SH bei 23,51 USD pro Stück bei einer Abnahme von jeweils 20 Stück. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Power TVS-Produkte von Bourns®.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.