Search
Languages

Typhoon Doksuri Impact – Bourns (Xiamen) Limited

Riverside, Calif., July 27, 2023

Dear Valued Customers of Bourns,

The government of the People’s Republic of China has mandated that all production must be suspended starting at 3:00 PM on July 26, 2023 in the Xiamen region due to the threat of Typhoon Doksuri. Accordingly, the Bourns manufacturing facility, Bourns (Xiamen) Limited, will be closed July 27 and 28, 2023. Production is expected to resume as soon as it is determined that it is safe for employees to return to work.

Bourns customer service will be directly contacting affected customers regarding pending shipments.

Sincerely,
BOURNS, INC.

James Harrington
Senior Vice President, Worldwide Sales

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com