Search
Languages

Bourns to Showcase and Demonstrate its line of MEMS-based Environmental Sensors at Sensor + Test 2019

RIVERSIDE, Calif., June 13, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, will demonstrate and display its growing line of environmental sensors at Sensor + Test 2019. Bourns® standard and customizable pressure and humidity sensor product solutions are based on Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) technology enabling them to deliver extremely accurate condition readings in a miniature package size.

In addition, Bourns will highlight its customization capabilities for position and environmental sensors. Attendees will also learn about Bourns Specialty Engineering & Manufacturing Services (SEMS) that provide proven technical resources for customized and cost-effective electronic solutions that help speed time-to-market for customers.

Booth highlights:

  • Working demonstrations of Bourns® BPS pressure and humidity sensors
  • High accuracy pressure sensors
    • Models BPS130/BPS140 delivers certain harsh media compatibility; capable of handling high pressure ranges (15 to 500 PSI) even at high temperatures
    • Ultra-low 0.15 to 1.0 PSI pressure sensor Models BPS110/BPS120 offer fully calibrated/compensated output for more efficient processes
  • Custom design, packaging and manufacturing expertise helps customers meet application-specific requirements
  • One of the industry’s broadest lines of circuit protection, circuit conditioning and motion control products

Where: Sensor + Test, Nuremberg, Germany
When: June 25 – 27, 2019
Location: Bourns Booth #351, Hall 5

You are invited to meet with a Bourns technical support expert to learn more about the performance, reliability and small form factor advantages of integrating Bourns BPS pressure and humidity sensors into next-generation designs. Please contact Annette Keller, 707-947-7232, annettekeller1984@gmail.com.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com