Search
Languages

Bourns kündigt drei neue Serien seiner Komatsulite Miniaturschutzschaltungen für Überhitzungs-/Überstromschutz in batteriebetriebenen Elektronikgeräten an

Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute bekannt, dass das kürzlich von Bourns erworbene Unternehmen Komatsulite drei neue Modellreihen seiner Miniaturschutzschaltungen zum Schutz vor Überhitzung und Überstrom freigegeben hat. Die neuen Komatsulite™ Miniaturschutzschaltungsmodelle der LC-Serie, HC-Serie und NR-Serie A-Typ bieten sofortigen Schutz bei abnormalem Überstrom und verhindern das Auftreten von Überhitzungsproblemen oder Bränden in Lithiumpolymer- und prismatischen Zellen. Diese Miniaturschutzschaltungen sind in vielen verschiedenen Temperaturoptionen erhältlich und eignen sich optimal für verschiedenstebatteriebetriebene Verbraucherelektronikgeräte, einschließlich PCs, Tablets, Digitalkameras, Smartphones und Handys.

„Komatsulite blickt auf eine lange, von Erfolg geprägte Geschichte in der Entwicklung von Miniaturschutzschaltungen zum Schutz vor Überhitzung und Überstrom in batteriebetriebenen Anwendungen zurück. Bei unseren Miniaturschutzschaltungen sind Bimetallsicherungen und eine rückstellende Polymersicherung mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC) in einem Paket kombiniert, was mehrere Vorteile gegenüber der alleinstehenden Verwendung dieser Technologien bringt“, sagte Yoichi Yoshimura, President von Komatsulite. „Da wir mehrere Temperaturoptionen anbieten undAuslösetemperatur, Rücksetztemperatur und Impedanz vor dem Versand extrem gründlichen Prüfungen unterzogen werden, können sich Kunden darauf verlassen, dass sie mit den neuen Komatsulite™ Miniaturschutzschaltungsserien einen äußerst zuverlässigen Schutz ihrer Batteriezellen vor Überstrom und Überhitzung erhalten.“

Die Miniaturschutzschaltungsmodelle der LC-Serie, HC-Serie und NR-Serie A-Typ sind ab sofort erhältlich und sie sind RoHS*-konform. Die drei neuen Komatsulite™ Miniaturschutzschaltungsserien sind eine optimale Ergänzung des umfassenden Bourns-Portfolios von rückstellbaren PPTC-Sicherungen und TBU® Hochgeschwindigkeitsschutzschaltern für Überstromschutz sowie des breiten Angebots von Überspannungsschutzschaltern, wie TVS-Dioden, TISP® Thyristoren, mehrschichtigen Varistoren und Gasentladungsröhren (GDTs).

Über Komatsulite
Komatsulite ist ein Unternehmen von Bourns und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan. Komatsulite ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Sicherheitsvorrichtungen für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Komatsulites innovative Miniaturschutzschaltungen bieten eine lange Batterielebensdauer, hohe Stromaufnahme und schnelle Aufladezeiten – verbunden mit einem wirksamen Mechanismus zum Schutz vor thermischer Überlastung und Überstrombedingungen.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com