Search
Languages

Bourns nimmt neue T1/E1 Transformatorenmodelle in seine umfassende Produktlinie von induktiven Bauelementen auf

Riverside, Kalif, 18.März 2014 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Anbieter elektronischer Bauelemente hat heute die Aufnahme von zwei neuen T1/E1 Transformatoren in seine umfassende Produktlinie für induktive Bauelemente bekannt gegeben. Bei den neuen Bourns® Modellen SM75056PEL und SM75057PEL handelt es sich um vergossene Ausführungen der bereits bestehenden Modelle SM75056EL und SM75057EL, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Die zwei neuen Bourns® Modelle zeichnen sich durch ein flaches Profil (5,65 mm) und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C aus. Darüber hinaus sind beide Geräte RoHS* konform. Die neuen T1/E1 Modelle von Bourns sind speziell für Telekommunikationsanwendungen ausgelegt und können innerhalb von 10 Wochen gefertigt werden im Vergleich zu 14 bis 16 Wochen für die bisherigen Modelle.

„Die vergossen ausgeführten T1/E1 Transformatorenmodelle von Bourns bieten zusätzlichen Schutz in rauen Betriebsumgebungen und Montageprozessen. Durch das Vergießen wird auch eine platzsparendere Anordnung auf den Platinen ermöglicht, da die Teile wesentlich enger aneinander gefügt werden können“, erklärte Guido Zehnder, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. „Infolge der reduzierten Fertigungszeiten können unsere Kunden die Markteinführungszeiten für ihre Telekommunikationsanwendungen verkürzen.“

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis für die Bourns® Modelle SM75056PEL und SM75057PEL liegt bei 1,40 USD pro Stück bei 600 Stück/Rolle. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich. Weitere Produktspezifikationen erhalten Sie über www.bourns.com/docs/product-datasheets/SM75056PEL.pdf und www.bourns.com/docs/product-datasheets/SM75057PEL.pdf.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com