Search
Languages

Bourns stellt vier neue Bauteile für Entwicklung und Fertigung von professionellen Audio-Ausrüstungen vor

Riverside, Kalif., 11.Januar 2011 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute vier neue Bauteile für die Entwicklung und Fertigung von Mischpulten und Peripheriegeräten in der professionellen Audiobranche vorgestellt. Bourns hat die neuen Produkte für den Einsatz in professionellen Audio-, Video- Radio- und Fernsehübertragungs- und Lichtmischpulten entwickelt. Sie können aber auch zur Unterstützung von Peripheriegeräteanwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise in Signalprozessoren, Verstärkern und Lautsprechersystemen. Die neuen Bauteile werden zusammen mit der vollständigen Gitarrenpotenziometer-Produktlinie, den professionellen Design Kits für Audioprodukte und den Video-Anwendungsmitteilungen von Bourns im Bourns Messestand Nr. 2992 in Halle D auf der NAMM Messe vom 13. bis 16. Januar 2011 im Anaheim Convention Center in Anaheim, Kalifornien vorgestellt.

"Der Trend für Mischpulte und Produkte zur Unterstützung von Peripherieprodukten geht hin zu platzsparenden Bauteilen mit mehreren Funktionen", sagte Chuck Manzano, Produktmanager bei Bourns, Inc. "Wir bei Bourns haben auf die Anforderungen unserer Kunden reagiert und neue kompakte Audiobauteile mit mehreren Funktionen entwickelt, die gleichzeitig robust und zuverlässig sind".

Die neuen Bourns Audiobauteile im Einzelnen:
  • Geber der Modellserie PEL12 mit illuminiertem Schaft: Ein 12 mm Geber mit einem durchsichtigen Schaft und innenliegenden illuminierenden LEDs. Mehrere LED-Farboptionen mit entweder einer, zwei oder drei LEDs sind erhältlich. Ein Druckschalter ist bei den Versionen mit zwei und drei LEDs Standard.
  • Model PEC11L: Ein 11 mm flacher Inkrementaldrehgeber mit Druckschalteroption. Dieser Kontaktgeber bietet eine Lebensdauer von 100.000 Rotationszyklen in einem kleinen, robusten Gehäuse mit einem weiten Betriebstemperaturbereich, der sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich eignet.
  • Model PEC09: Ein 9 mm Geber mit Druckschalteroption. Dieser Kontaktgeber eignet sich durch die besonders kompakte Bauart für den Einsatz in mobilen Mischpulten und Peripheriegeräten.
  • Model PRS11S: Ein oberflächenmontierbares Potenziometer, mit dem die Leiterplattenbestückung vereinfacht wird, da kein Wellen- bzw. Handlöten erforderlich ist, nachdem das oberflächenmontierbare Produkt auf einer PC-Leiterplatte angebracht wurde. Dieses Potenziometer ist für kompakte Mischpulte ausgelegt, bei denen alle Bauteile auf einer einzelnen PC-Leiterplatte montiert sind.

Die Stückpreisspanne beim Bourns Modell PEL12 liegt zwischen USD 1,25 und USD 2,67, beim Bourns Modell PEC11L zwischen USD 0,81 und USD 0,85, beim Bourns Modell PEC09 zwischen USD 0,93 und USD 1,52 und beim Bourns Modell PRS11S zwischen USD 1,41 und USD 1,53, jeweils bei Abnahme von 5.000 Stück. Muster und Produktionsmengen für alle drei Bauteile sind ab sofort erhältlich.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com