Search
Languages

Bourns stellt neue Rutschkupplung für Präzisionsmehrgang-Potenziometer vor

Riverside, Kalif., 10.November 2010 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab sofort eine neue Rutschkupplungsoption für bestimmte Potenziometermodelle anbietet. Die von Bourns entwickelte Rutschkupplung für die Modelle 3547, 3548 und 3549 ist eine Sicherheitseinrichtung, die dazu beiträgt, Schäden am Potenziometer zu vermeiden, wenn in Anwendungen die volle Wegstrecke benötigt wird. So wird die Zuverlässigkeit gesteigert und potenzielle Servicekosten und Systemausfälle werden verringert. Die Mehrgang-Potenziometer von Bourns mit Rutschkupplung sind die perfekte Lösung für mechanische bzw. M2M-Anwendungen, wie in Linearaktuatoren, Kabel-Transducern und mechanischen Positionssensoren, in denen der mechanische Antrieb gelegentlich die Welle über die mechanischen Stopps oder die festgelegte Anzahl der Umdrehungen hinaus dreht.

Der Mehrgang-Potenziometer mit Rutschkupplungsoption von Bourns® zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Option innerhalb des Potenziometers befindet und so die physischen Abmessungen des Bauteils nicht verändert werden. Durch diese neue Funktion ist ein Leerlauf der Einrichtung an den äußersten Enden im oder gegen den Uhrzeigersinn möglich, ohne die Stopps im Potenziometer zu beschädigen.

"Diese einzigartige und nützliche neue Funktion wurde aufgrund von Anfragen unserer Kunden aus Industrie, Medizin und Luft- und Raumfahrttechnik entwickelt. Hier ist es erforderlich, Mehrgang-Potenziometer zu schützen, wenn die Kalibrierung der Einrichtungen nicht mehr stimmt", sagte Chuck Manzano, Produktmanager bei Bourns, Inc. "Bourns ist der erste Anbieter, der diese Option auf den Markt bringt, was beweist, wie ernst wir unsere Verpflichtung nehmen, aufgrund von Kundenfeedback innovative Produkte und kontinuierlich Optimierungen zu entwickeln. Mit dieser neuen Option erhalten unsere Kunden eine zuverlässigere Lösung für mechanische Anwendungen und einen echten Mehrwert".

Die Referenzpreisspannen der Modelle 3547, 3-Gang- und 3548, 5-Gang-Präzisionspotenziometer mit Rutschkupplungsoption, liegen zwischen USD 16,99 und USD 18,31, bei Abnahme von 1.000 Stück. Der Preis für das Model 3549, 10-Gang-Präzisionspotenziometer mit Rutschkupplungsoption liegt zwischen USD 14,44 und USD 15,49, bei Abnahme von 1.000 Stück. Es sind auch hochpreisigere Hybritron®-Versionen erhältlich. Muster und Produktionsmengen für alle drei Modelle mit der neuen Rutschkupplungsoption sind ab sofort erhältlich.

Bourns® und das Bourns Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.