MENU
Search
Languages

Bourns packt zwei rückstellende Polymersicherungen mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC) in ein Gehäuse

Riverside, Kalif., 30.März 2010 — Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei rückstellende Polymersicherungen mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC) in ein Gehäuse gepackt hat. Diese neue Multifuse®-Einrichtung enthält zwei rückstellende Polymer-PTC-Sicherungen mit 250 V, wodurch auf der Leiterplatte fünfzig Prozent weniger Platz für die Schutzabschaltung benötigt werden. Die Einrichtung mit der Bourns® Modellbezeichnung MF-SD013/250-2 sorgt für Überstromschutz der a- und b-Adern und trägt zur Konformität der Branchenstandards ITU-T K.20, K21 und K.45 bei und auch zu den GR-1089-Anforderungen für die Anordnung in Gebäuden. Bourns® Multifuse®-Einrichtungen bieten die optimale Lösung für Telekommunikationsanwendungen, wie beispielsweise für Kundenendgeräte und Netzkarten.

"Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach kleineren Geräten, die weniger Platz auf der Leiterplatte benötigen, hat Bourns ganz innovativ zwei Multifuse® PPTC-Einrichtungen in ein Gehäuse gepackt. So wird für den Schutz der a- und b-Adern nur ein Bauteil benötigt, anstatt wie bisher zwei", sagte Paul Wiener, Direktor Telekommunikationsmarkt bei Bourns Schutzabschaltungen. "Die neuen Bourns Multifuse®-Produkte bieten einen erstklassigen Überstrom- und Überspannungsschutz und entsprechen außerdem den wichtigsten Branchenstandards".

Preise und Verfügbarkeit
Das Bourns® Multifuse®-Modell MF-SD013/250-2 ist ab sofort erhältlich. Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf der Bourns Website unter /de/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc. Der Referenzpreis der neuen Multifuse®-Einrichtungen mit zwei rückstellenden Polymer-PTC-Sicherungen liegt bei USD 0,50 bei Abnahme von 400 Stück je Rolle.

Bourns®, das Bourns Logo und Multifuse® sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.