Search
Languages

Bourns stellt neue Optionen für seine Professional Audio/Video Potenziometer und seine flexible Gitarrenpotenziometerserie vor

Anaheim, Kalif., 14.Januar 2010 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute weitere Optionen zu den Professional Audio/Video Potenziometern des Unternehmens vorgestellt, die Modelle PDB18 und PTJ90, und seine flexible Gitarrenpotenziometerserie, Modell PDB183-GTR.  Die Bourns® Potenziometer-Modellserie PDB18 zeichnet sich nun durch einen neuartigen Zylinderschaft aus und ist für den Einsatz in Audio-, Video- und Übertragungsanwendungen und Zusatzausrüstungen ausgelegt.  Zur neuen Bourns Potenziometer-Modellserie PTJ90 gehört eine neue Option mit geschlitztem Zylinderschaft, die häufig in Mischpulten und Übertragungskonsolen verwendet wird.  Die neue flexible Bourns Gitarrenpotenziometer-Modellserie PDB183 wurde als Option für elektrische und Bassgitarren entwickelt und bietet jetzt eine Zweifachlösung.  Alle drei Modelle werden auf der Messe NAMM 2010 vom 14. bis 17. Januar 2010 auf dem Bourns Messestand Nr. 1548 (Halle E) im Convention Center Anaheim, in Anaheim, Kalif. ausgestellt und vorgeführt.

"Als Reaktion auf Marktanforderungen erweitert Bourns seine beliebten Professional Audio/Video Potenziometer und flexiblen Gitarrenpotenziometerserien stetig", sagte Chuck Manzano, Leiter Produktmarketing der Sparte "Resistive Produkte" bei Bourns  "Wir haben diese neuen Lösungen entwickelt, um die von branchenführenden Herstellern und Zulieferern von Audiogeräten geforderte Qualität, Zuverlässigkeit und Wertschöpfung zu erreichen bzw. zu übertreffen.

Die Bourns Potenziometer-Modellserie PDB18 bietet Einfach- oder Zweifachlösungen, eine Center-Rastungsoption und ein umfangreiches Sortiment an linearen und logarithmischen Potenziometern.  Es sind außerdem auch Optionen mit gerändeltem bzw. glattem Schaft erhältlich.  Die Bourns Potenziometer-Modellserie PTJ90 zeichnet sich nun durch ein Zweifachelement aus mit Push-Push-Schalter und Center-Rastung.  Es gibt für diese Spezialpotienziometer auch eine Vielzahl an linearen und logarithmischen Potenziometern.  Die Bourns Modelle PDB18 und PTJ90 können anstelle von anderen Bauteilen des Wettbewerbs verwendet werden. 

Die von Bourns für elektrische und Bassgitarren entwickelte zweifache Gitarrenpotenziometer-Modellserie PDB183-GTR wird mit einem Push-Pull-Schalter, einem gerändelten bzw. glatten Metallschaft und Schweißpunkten angeboten.  Für dieses Modell ist außerdem eine Vielzahl an Widerständen und linearen und logarithmischen Potenziometern erhältlich.  Alle drei Potenziometer-Modelle sind auch RoHS-konform.

*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC vom 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang

Bourns® und das Bourns Logo sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com