Anaheim, Kalif., 14.Januar 2010
Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die Erweiterung seines Produktportfolios um neue Gitarren- und Schiebepotenziometer, die Bourns® Modelle PDB182-GTRB und PSM, bekannt gegeben, und die Wiedereinführung des Bourns Gitarrenpotenziometer-Modells 82 Vintage. Die Bourns Modellserie PDB182-GTRB ist ein "Überblend"-Gitarrenpotenziometer für die Steuerung der Balance zweier Tonabnehmer, wobei die Überblendung der Lautstärke des einzelnen Tonaufnehmers mithilfe einer Zweifachsteuerung ausgeführt werden kann. Die Bourns Master-Schiebepotenziometer-Modellserie PSM mit Motor eignet sich für automatisierte, professionelle Audio- und Übertragungsmischpulte. Die Wiedereinführung des Bourns Gitarrenpotenziometer-Modells 82 Vintage ist das Ergebnis der andauernden Nachfrage von Gitarrenbaumeistern weltweit. Alle drei Potenziometerprodukte werden auf der Messe NAMM 2010 vom 14. bis 17. Januar 2010 auf dem Bourns Messestand Nr. 1548 (Halle E) im Convention Center Anaheim, in Anaheim, Kalif. ausgestellt und vorgeführt.
"Bourns bleibt weiterhin der führende Technologielieferant der professionellen Audiobranche. Mit den neuen Gitarren- und Schiebepotenziometern und mit der Wiedereinführung des Bourns Gitarrenpotenziometer-Modells 82 Vintage auf der Messe NAMM 2010 wird der steigende Bedarf nach den Spezialprodukten des Unternehmens deutlich", sagte Chuck Manzano, Leiter Produktmarketing der Sparte "Resistive Produkte" bei Bourns. "Mit dieser Ankündigung unterstreichen wir unsere Verpflichtung unseren professionellen Audiokunden gegenüber und demonstrieren die Fachkompetenz des Unternehmens in der Entwicklung zukunftsorientierter Technologien für die Branche".
Die Modellserie PDB182-GTRB der Bourns Überblend-Gitarrenpotenziometer zeichnet sich durch eine Ausstattung aus, die häufig von Gitarrenbaumeistern angefragt wird, wie beispielsweise gerändelter Metallschaft, Messingbuchsen mit Durchmesser 3/8", Widerstandswerte von 250 K und 500 K, spezielle logarithmische Potenziometer und Center-Rastung. Die einzigartigen logarithmischen Potenziometer M und N bieten dem Gitarristen eine Überblendlösung aufgrund derer sie manchmal auch "Überblendpotis" genannt werden.
Die Bourns Master-Schiebepotenziometer-Modellserie PSM mit Motor ist speziell für automatisierte professionelle Audio- und Übertragungsmischpulte ausgelegt und zeichnet sich aus durch ein Karbonelement mit langer Lebensdauer, einen Berührungssensorhebel, eine Servo-Spur, PC-Anschlüsse oder Snap-in-Anschlussoptionen und eine Vielzahl an Standard-Widerstandswerten und logarithmischen Potenziometern.
Das Bourns Gitarrenpotenziometer-Modell 82 Vintage zeichnet sich durch einen gerändelten Metallschaft, + 10 % TR-Toleranz, 250 K und 500 K Standard-Widerstandswerte, ein leitfähiges, geräuscharmes Polymerelement, einen standardmäßigen logarithmischen Potenziometer (10 %) und eine hohe Umdrehungskapazität (bis zu 100 k Umdrehungen) aus. Dieser für sein "Bourns-Blau" bekannte flexible Gitarrenpotenziometer wurde ursprünglich für die größten Gitarrenmanufakturen der späten 70er Jahre entwickelt und produziert und bildet letztendlich eine Symbiose aus den von Gitarrenbaumeistern gefragtesten Eigenschaften. Alle drei Potenziometer-Modelle sind auch RoHS-konform.
*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC 27. Jan. einschließlich Anhang
Bourns® und das Bourns Logo sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.