Search
Languages

Bourns fÜhrt neue SinglFuse™-DÜnnfilm-Chipsicherungslinie ein

RIVERSIDE, Kalif., 23.September 2008 Bourns, Inc., ein fÜhrender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute seine DÜnnfilm-Chipsicherungen der SinglFuse™-SF-Serie vorgestellt. Diese neue Produktlinie bietet einen hoch zuverlässigen Überstromschutz in drei oberflächenmontierbaren Größen. FÜr jede Größe sind zwei Serien verfÜgbar, die flinke und träge Sicherungstypen abdecken. Mit der neuen SinglFuse-Serie ergänzt Bourns sein umfassendes Schutzabschaltungsportfolio um eine Produktlinie an DÜnnfilm-Chipsicherungen fÜr Anwendungen wie beispielsweise in LDC-Monitoren, Digitalkameras, Mobiltelefonen, Industriereglern und Akkus.

Die SinglFuse-Produkte von Bourns schÜtzen vor einer Vielzahl von Überstromereignissen und zeichnen sich durch eine Strombelastbarkeit von 500 mA bis zu 7 mA aus. Die DÜnnfilmauslegung der neuen Bourns SinglFuse-Produkte sorgt bei spezifischen Sicherungskenndaten fÜr hohe Präzision. DÜnnfilm-Chipsicherungen fÜr den Einmalgebrauch wurden speziell fÜr Anwendungen entwickelt, in denen Einmalsicherungen erforderlich sind, mithilfe derer bei einem Kurzschluss ein physischer Bruch im Schaltkreis möglich ist und dieser dann nicht zurÜckgesetzt werden muss. Die DÜnnfilmauslegung
-
ermöglicht es Kunden, DÜnnfilm-Chipsicherungen fÜr ihre spezifischen Produktanforderungen bedarfsgemäß zu bestellen. Die Bourns SinglFuse-Produktlinie ist außerdem RoHS-konform und halogenfrei. 

"Mit EinfÜhrung der neuen SinglFuse-Produktlinie ist Bourns in der Lage, den zunehmenden Kundenbedarf nach einem breiteren Sortiment an Schutzabschaltungslösungen mit spezifischen Standardanforderungen zu bedienen und Anwendungsherausforderungen zu begegnen", sagte Brian Ahearne, technischer Marketingleiter Multifuse® bei Bourns. "Unsere Kunden profitieren von der breitesten Produktpalette an Schutzabschaltungsprodukten und einer langjährigen Basis aus Fachkompetenz und Support." 

Die Bourns SinglFuse-DÜnnfilm-Chipsicherungen:

Produkt

Sicherungstyp

Größe

Nennstrom

SF-0402F-Serie

Flink/SMD

1005 (EIA 0402)

500 mA – 4,0 A

SF-0603F-Serie

Flink/SMD

1508 (EIA 0603)

500 mA – 5,0 A

SF-1206F-Serie

Flink/SMD

3216 (EIA 1206)

500 mA – 7,0 A

SF-0402S-Serie

Träge/SMD

1005 (EIA 0402)

500 mA – 4,0 A

SF-0603S-Serie

Träge/SMD

1508 (EIA 0603)

500 mA – 5,0 A

SF-1206S-Serie

Träge/SMD

3216 (EIA 1206)

500 mA – 7,0 A

Preise und VerfÜgbarkeit
Die SinglFuse-SF-Serie von Bourns ist ab sofort in Produktionsmengen erhältlich. Die Referenzpreisspanne der neuen DÜnnfilm-Chipsicherungen liegt zwischen USD 0,32 und USD 0,38, bei Abnahme von mindestens 5.000 StÜck.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com