Search
Languages

Bourns stellt neue Magnetdrehgeberproduktfamilie fÜr Anwendungen in rauen Umgebungen vor

RIVERSIDE, Kalif., 23.April 2008 Bourns, Inc., ein fÜhrender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute seine neue Magnetdrehgeber-Produktlinie vorgestellt. Diese bietet eine flexible Auslegung, eine optimierte Zuverlässigkeit und eine höhere Leistung im Vergleich zu herkömmlichen optischen und Kontaktgebern.  Die berÜhrungslosen EMS22-Magnetdrehgeber eignen sich perfekt fÜr Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen und unter rauen Bedingungen, wie beispielsweise bei Vorhandensein von Feuchtigkeit, Schmutzpartikeln, Fett und Öl.  Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören Werksautomatisierung, Kraftstoffzapfanlagen, marine Anwendungen, Metallbearbeitung, Messtechnik und Förderwesen.

"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, welche die Anforderungen unserer Kunden nach flexiblen, zuverlässigen und robusten Lösungen erfÜllen", sagte Chuck Manzano, Leiter Produktmarketing der Sparte "Resistive Produkte" bei Bourns.  "Mit der EinfÜhrung unserer neuen berÜhrungslosen Geber-Produktfamilie EMS22 können wir eine robuste Drehgeberlösung mit einer Vielzahl an flexiblen Optionen anbieten, die nicht nur fÜr Signalgenauigkeit sorgt, sondern auch die Lebensdauer der Produkte um das bis zu 50-fache der herkömmlichen Kontaktgeber verlängern kann.

Die EMS22-Produkte zeichnen sich durch ein anwendungsspezifisches Standardprodukt (ASSP) mit Hall-Effekt-Element aus, das vier ausgeprägte Wellenformen erzeugen kann, einschließlich Quadrat-, gerichtete/Zufalls-, absolute und Pulsweitenmodulations-(PWM)-Wellenformen. So sind Entwickler bei der Programmierung gemäß spezifischer Anwendungsanforderungen flexibler. 

Diese Geber können in einer Reihenkonfiguration verkettet werden (Daisy-Chain), wodurch eine serielle Ausleseoption erzeugt wird, die in den Fällen von Vorteil ist, bei denen ein Speicher-Overhead und Platz fÜr die separate Verdrahtung der einzelnen Geber besonders wichtig ist.  Die Chip-Auswahl-Option ermöglicht die separate Abfrage jedes einzelnen Gebers durch den Mikroprozessor, wodurch weniger Zeit fÜr die AusfÜhrung benötigt wird und die Drehzahl des Regelkreises optimiert wird.

Die Magnetdrehgeberfamilie EMS22 kann in einem weiten Temperaturbereich zwischen -40 °C und +125 °C und bei einer Netzspannung von -5,0 VDC oder einer energieeffizienteren Netzspannung von +3,3 VDC eingesetzt werden. Dabei liefert sie Drehzahlen von bis zu 10.000 U/min., unter Beibehaltung der Code-Genauigkeit.  Diese Produktfamilie ist in drei verschiedenen mechanischen Konfigurationen erhältlich, zu denen eine einzeln oder doppelt kugelgelagerte Lagerbuchse und ein doppelt kugelgelagerter Servoträger gehören.

Die Magnetdrehgeberfamilie EMS22 von Bourns ist RoHS-konform und kann fÜr spezifische Anwendungen mit Mehrwertoptionen ausgerÜstet werden.  Beispiele fÜr Anpassungsoptionen: ein analoger Ausgang bis 360 °, eine bÜrstenlose DC-Motor-Kommutierung, bedarfsgemäße Kabel und AnschlÜsse und bedarfsgemäße Schaft- und Buchsenkonfigurationen.

Die Magnetdrehgeber EMS22 sind ab sofort erhältlich. Der Preis liegt zwischen USD 19 und USD 26, bei Abnahme von 1.000 StÜck, vorausgesetzt die gewählten Optionen sind verfÜgbar.  Bourns möchte zukÜnftig auf seine innovative Produktfamilie EMS22 aufbauen.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com