Search
Languages

Bourns to Demonstrate Broad Breadth of Standard and Custom Component Solutions for Power Applications at PCIM 2018

RIVERSIDE, Calif., May 8, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, will showcase its broad passive component line and extensive expertise in high power, high frequency magnetics design at PCIM 2018.

Booth highlights:

  • Demonstrations:
    • Bus bar 1000 A 50 µOhm current sense resistor that provides accurate measurement of 500 A or more due to precision ultra-low resistance combined with low offset high common mode voltage current sense circuit
    • AEC-Q200 compliant Ethernet transformers with high inductance values and high working voltages optimized for BMS designs
    • High-voltage 550 V TBU® high-speed protectors that deliver 150 mA trip currents, and 1 µs reaction times to protect battery monitor lines during hot swapping or from transients
    • SinglFuse™ products rated to 125 V DC for short circuit protection on battery monitor lines
  • Low 0.8 milliohm resistance, 30 A DC current-rated flat wire inductor for 48 V converters
  • Transformers for multiple kilowatt full bridge LLC converters complete with Litz wire and reinforced insulation
  • Power TVS Diodes for clamping flyback voltages caused by short circuit events

Where: PCIM, Nuremberg Messe, Germany
When: June 5 – 7, 2018
Location: Bourns Booth #147, Hall 7

To learn more about how Bourns is enabling advancements in battery management electronics, we invite you to speak with a Bourns representative. To schedule a meeting, please contact Annette Keller: +1 707-947-7232, annettekeller@sbcglobal.net.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf