Search
Languages

Bourns、モバイル電子機器DC-DCコンバーター用ロープロファイルSMD 大電流シールドパワーインダクタを発売

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年7月22日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、モバイル電子機器用途DC-DCコンバーター用に設計されたロープロファイル、小フットプリントのSMD 大電流シールドパワーインダクタを発売した。SRP2010 およびSRP 2512とモデル指定された新パワーインダクタ・モデルは、インダクタンス値0.22-2.2 μH、Irms 最大4.5 A、Isat(飽和電流)最大6.5 Aを特徴とする。Bourns® モデルSRP2010の寸法は2.0×1.6×1.0 mm、モデルSRP2512の寸法は2.5 x 2.0 x 1.2 mm であり、スマートフォン、タブレット、データ記憶装置を含む広範囲な超薄型電子用途に理想的である。

「今日の多機能型モバイル電子機器アプリケーションの設計者たちは、大電流要件をも満たすさらに小型で薄いDC-DCコンバータ・ソリューションを常に求めています。Bourns の新しいロープロファイルのパワーインダクタ・装置は、これらのニーズを満たすよう設計されています」とBourns, Inc. の製品マネージャーGuido Zehnder 氏は述べた。「Bourns の各種パワーインダクタ製品に新たに加わったこれらの素晴らしい最新装置は、巻線型構造の利点を生かし、高い飽和電力および磁気放出を低下させるためのシールド構成を特徴とした鉄粉コアで設計されています」とZehnder 氏は述べた。

価格および在庫 参考価格として、Bourns® モデルSRP2010 は5,000個単位で各$0.22です。Bourns ロープロファイルSMD 大電力シールドパワーインダクタは現在在庫があり、RoHS 準拠*です。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/SRP2010.pdf およびwww.bourns.com/docs/product-datasheets/SRP2512.pdf

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf