Search
Languages

Bourns、交流・直流電気系統用途に温度性能を改善した大電力TVS ダイオードを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年2月26日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、直流バス保護用途で使用する新型大電力TVS ダイオードを発表した。新モデルはIEC 61000-4-5 8/20 μs 電流サージ要求を満たす大電流双方向ポート保護を提供し、RoHS* 準拠となっている。Bourns® モデルPTVS6-058C-TH およびPTVS6-076C-TH とモデル指定された、これらの新シリーズのパワーTVS ダイオードは、システムの安定性および信頼性を高めるために温度性能が改善されている。先進的なシリコンテクノロジーを用いて設計されたBourns の新装置は、金属酸化物バリスタ (MOV)テクノロジーと比べて、サージ電流環境下の制限電圧が低くなる。Bourns の実験によると、新モデルは温度に対する優れたサージ応答性を示しており、150℃での標準最大サージ電流は25℃での定格値の75%であった。

「私たちは、交流・直流電気系統用途における電力サージおよび間接的な落雷に対して優れた保護を提供する堅牢な回路保護要件を満たす、温度性能を改善した2種類のBourns大電力TVS ダイオード を設計しました」とBourns, Inc の半導体製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「また、当社の新型ダイオード製品シリーズは、今日のシビアな高電力用途における重大な要件である優れたサージ性能および温度比による利点を提供しています」

Bourns® の両モデルは、超高サージ電流保護を提供し、ピークパルス定格電流は6 kA となっている。Bourns® モデルPTVS6-058C-TH は58 V スタンドオフ電圧、Bourns® モデルPTVS6-076C-TH は76 V スタンドオフ電圧を特徴とする。

価格および在庫
参考価格として、Bourns® モデルPTVS6-058C-TH およびPTVS6-076C-TH の価格は、いずれも10個単位で各直流および交流$13.78、500個単位で各$12.60です。両モデルとも現在在庫がございます。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS6-TH.pdf

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf