Search
Languages

应用产业

汽车用电子设备

许多世界领导级的制造商都知道 Bourns 是值得信赖的公司。Bourns 向客户提供令人满意的汽车用电子设备与解决方案。

Bourns 清楚了解,汽车用电子设备需要完整的解决方案。因此 Bourns 提供的零组件种类极为广泛,包括感应控制组件、过载电流保护装置、控制设备、以及分离组件等。我们的垂直整合、产品生产能力、和技术专业,使 Bourns 能够快速地满足不同客户的要求,同时又能实现价格、质量、交货能力的最佳综合优势。我们可以减少您产品上市的前置时间,从简单的基板,到复杂的组件,Bourns 能为您提供一切。

试验与测量设备

无论你设计示波器、万用电表、校准测量仪表、硬度测量仪、漏电测试仪,我们都可以为您提供配套产品,试验与测量设备设计师们特别指定 Bourns 为供货商,是因我们在该行业中的丰富经验、生产高质量的电子组件、以及具有满足独特用途的能力。

透过大量的技术开发,Bourns 已经能够帮助客户提高校准测量、数据收集、逻辑与波形分析设备以及信号设备的精密度和可靠性。

我们为您的应用产品提供了完整的解决方案,因为 Bourns 是全球最佳垂直整合的供货商,我们在产品和组装方面完全有能力满足您任何特定的需求。

工业自动化

我们不仅拥有许多的工业自动化和控制产品组件,而且我们的感应控制产品也都被应用在最先进的工业自动化和控制设备中。

我们提供大量的商业用面板控制组件,精密电位器、微调电位器、网络装置、以及单独为客户设计各种各样量身定做的产品。

医疗电子设备

Bourns 因着 Bourns 产品的质量和可靠性,使我们的产品在全球各地被广泛的应用在各种关键的医疗诊断设备。

Bourns 的产品被指定应用在包括医疗分析仪、血压计、血糖监测器、心跳监测器、生物电势分析仪、心律分析仪、心电图传输/接收装置、气体分析仪、血液分析仪、放射诊断仪、心律调整解读计算机装置,以及气体色谱分析仪等等。以上仅举其中几例。Bourns的产品尚未针对关键性生命维持应用设备进行特别设计或测试,因此我们不建议或支持应用于此类设备。

消费性设备

Bourns 的消费性电子零组件可以满足现代消费性产品设计工程师的需求。量产技术与稳定的质量和经久耐用的特性相结合,使 Bourns 的消费性零组件成为客户首选的消费性电子产品。这些产品可使制造商不需支付额外费用即可在最终产品中增加附加值。

Bourns 的消费性产品系列由微调电位器、面板控制装置、芯片电阻器、旋转式电位器、滑动电阻以及开关等组成。这些产品完全适用于各种不同的消费性产品,如烟雾警报器、动力工具、车库门开门器、立体声音响、收音机和电视游戏机等。

计算机与外围设备

Bourns 一直是计算机及外围设备市场上的主要电子零组件供货商。我们拥有专门的团队来为全球各地的主要客户建立创新性解决方案。

从单一的电阻网络到 USB 端口过载电流保护装置,Bourns 的产品均由业界精英设计所采用在许多关键的应用产品上,诸如电源供应器和笔记型计算机之类的。

电信设备

致力于开发通讯业所需要的特定产品,以满足通讯设备制造商日益增加的需求。我们不断研发通讯设备、可携式收音机、行动电话以及通讯传输装置等所需要的电子零组件的应用领域。

Bourns 了解用户对产品的可靠性与功能方面的需求,现在这些需求已成为用户产品整体性成功的关键。

Bourns 新一代产品在通讯设备中的应用,包含全球定位系统 (GPS)、调制解调器、呼叫器、行动电话、以及电信交换装置等。

Bourns 的微型面板控制装置用于调整电信信号来源、音量、频率,以及其它各种功能。Bourns 生产的行业中最小型化的电位器应用于许多可携式电信通讯装备上。

Bourns 的完整产品系列包括编码器、调节控制器、排阻、开关、和模块接触器等,非常适合用于可携式电信通讯装置。Bourns 电路保护系列产品包括 TISP® 过载电压保护器、Multifuse® 过载电流保护器、气体放电管以及突波电阻等,为您的电信通讯提供完整的解决方案。 

可携式电子设备

Bourns 了解可携式电子产品制造商追求产品小型化和可靠性的需求。我们提供本行业应用最广泛的小型、封闭型以及表面组装型组件生产线。

我们将 Bourns 技术具体化的应用并成功地设计到许多现有的和新的产品上,包括行动电话键盘的按键开关、掌上型无线电信息发射器的微型面板控制器、个人数据助理中使用的 Multifuse® PPTC 过载电流可恢复式保险丝等。