Search
Languages

Bourns Introduces AEC-Q200 Compliant CANbus Inductor Series

New SRF4530A Series Common Mode Chip Inductors are Optimal Noise Suppression Solutions for a Broad Range of High Temperature Electronics Applications

RIVERSIDE, Calif., August 3, 2020 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced a new CANbus Common Mode Chip Inductor series. The new AEC-Q200 compliant inductors feature a ferrite core with a bifilar-wound construction that provides high impedance over a broad frequency range to suppress unwanted incoming or outgoing EMI signals.

Offered in a compact form factor, the SRF4530A series features a wide operating temperature range from –55 to +150 °C, an inductance range of 11 – 100 µH and an impedance range of 600 – 7500 Ω. Bourns designed its latest inductor series to meet noise suppression, high temperature operation and high reliability application requirements that are needed in many CANbus-based applications.

Bourns® SRF4530A series is available now and is RoHS* compliant. For additional product information, please see: www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRF4530A.pdf

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf