Search
Languages

Bourns to Present Magnetics Industry Session at APEC 2019

RIVERSIDE, Calif., March 4, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced that a Bourns senior technical market manager will present an Industry Session entitled, "High-flux Density Nanocrystalline Materials for High-Frequency Power Applications" at the upcoming APEC 2019 Conference. The presentation was developed in conjunction with the Tyndall National Institute at the University College Cork in Ireland. It is part of the Magnetics session taking place on Thursday, March 21 from 8:30 to 11:25 a.m.

This topic is timely as power converter designers are interested in evaluating lighter and smaller inductors for high-frequency switching DC/DC converters. Recent advancements in cutting-edge efficient power switches at high frequencies have enhanced the need for miniaturized magnetic components in the power semiconductor industry. Therefore, new core materials breakthroughs are needed to enable more compact high-power inductor designs that offer stable inductance values, minimal core losses and improved performance.

Bourns will also display its broad portfolio of power conversion and power protection components for power electronics applications at APEC 2019 at the Anaheim Convention Center, March 17 – 21 in booth #774. More information about the Industry Sessions at APEC 2019 can be found at www.apec-conf.org/industrysessions.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf