Search
Languages

Bourns Expands Leading Line of ESD Protection Products with New ChipGuard® Device for Mobile Electronics

RIVERSIDE, Calif., March 13, 2018 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced the expansion of its leading line of ESD protection products. The company's new Model CG0201MLC ChipGuard® device delivers ultra-low capacitance (0.2 pF) in a miniature 0201 package. These features meet ongoing performance and small footprint requirements in space-constrained applications such as wearables, handheld devices, headphones, tablets and mobile phones

Bourns designed its latest ChipGuard® device to protect sensitive electronics against electrostatic discharge (ESD) by meeting the IEC 61000-4-2, Level 4 (±8 kV contact/±15 kV air discharge) standard. The Bourns® Model CG0201MLC ChipGuard® device provides fast response of less than one nanosecond to ESD strikes. It also offers bidirectional protection with low clamping voltage, low leakage current and wide operating temperature range.

As a pricing reference, Model CG0201MLC is priced at $0.04 in 15,000 piece quantities. It is available now and is RoHS compliant*. For more detailed product information, please visit: www.bourns.com/products/circuit-protection/chipguard-esd-suppressors.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf