Search
Languages

Bourns、最新のUL 1449 規格を満たすタイプ1およびタイプ2の交流サージ保護装置製品ラインナップを拡張

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年10月22日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、同社の交流サージ保護装置(SPD)ラインナップを拡張し、アメリカ保険業者安全試験所(UL)による機能や安全性に関する最新の1449規格を満たす2つの新しい頑丈なモデルを加えると発表した。Bourns®モデル1251およびモデル1252と品番指定された2つのシリーズは、高性能ハイブリッドSPD である。モデル1251はメインサービスディスコネクトのライン側に取り付けるよう設計されたタイプ1SPD であり、モデル1252はメインサービスディスコネクトの負荷側用に設計されたタイプ 2SPD である。電力配分システム用に信頼性の高い過渡電圧保護を提供する両シリーズは、いずれも120/208 VAC 3相Y 結線または単相 120/240 VAC 回路をサポートし、モデル1252はさらにノイズ緩和フィルタリング能力を備えている。

Bourns®ハイブリッドSPD(H-SPD)は金属酸化物バリスタ (MOV)およびガス放電管(GDT) テクノロジーを組み合わせた構造であり、SPD の全耐用期間にわたり高速の低漏れ性能を実現している。8/20 µsサージ電流1回印加時電流耐量は50 kAである。他の耐久特性に加えて、Bourns の最新型H-SPD はNEMA 4X 筺体に格納されており、屋内・屋外両方の取付に適した堅牢なソリューションとなっている。配線オプションには、保護装置の右側または後部から出る20インチ、12ゲージのスタブ配線等がある。システムまたは装置が万一故障した場合、両シリーズともビジュアルLED およびPro Audio アラーム・インジケーターおよびサーマル・ディスコネクト安全機能を提供している。

価格および在庫
Bourns® H-SPD モデル1251および1252は、RoHS 準拠*で現在在庫がございます。参考価格として、Bourns®モデル1251および1252シリーズのカタログ記載価格は各$195.00です。詳細については、サージ防護装置製品ページをご覧ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf