Search
Languages

Bourns、高電圧および消費者向け電気機器用途の新シリーズの厚膜高電圧チップ抵抗器を発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年4月14日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、直流バス保護用途で使用する新型圧膜チップ抵抗器を発表した。新型Bourns® モデルCHV シリーズは、0603(1608メトリック)から2512(6432 メトリック)まで5つのフットプリント・オプションで提供されており、0603サイズは220 V、2512サイズは3 kV と、従来よりはるかに高い電圧で作動するよう設計されている。UL 1676に記載されたこれらのレジスターは、セラミック基板にプリントされた強固な厚膜を用いて製造されている。新しいファミリーは、同社が既に販売している幅広い表面実装チップレジスタ製品を強化し、パワーインダクタ整流ダイオード、ツェナーダイオードなど他の回路調整コンポーネントを補完する。

「Bourns の次世代チップ抵抗器は、高電圧、頑丈な設計、多様なフットプリント・オプションを求めるカスタマーのニーズに応えるために設計されました」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBrian Ahearne 氏は述べた。「Bourns は厚幕抵抗器の開発におけるパイオニアとして知られており、この最新シリーズは、当社のエンジニアリング、製造、品質保証エクスペリエンスを活用した製品です」

価格および在庫
Bourns® のCHV チップ抵抗器シリーズは RoHS 準拠*で現在在庫がございます。参考価格として、モデルCHV0603-FX は5,000個単位で各$0.147です。詳細については、Bourns® チップ抵抗器製品のページをご覧ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf