Search
Languages

Bourns、DC―DCコンバータ・電源管理用途の新型セミシールド・パワーインダクタ・シリーズを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年6月17日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、新しいシリーズのセミシールド・パワーインダクタを発表した。セミシールドSRN モデルは、非シールドおよびシールド・インダクタの特性を併せ持ち、モバイル電子機器、コンピュータ、データ・ストレージ・装置および消費者向け電気機器の電源管理を提供するDC―DC コンバータとして使用する上で理想的なモデルとなっている。Bourns のSRN シリーズはまた、LED 照明、制御回路およびGPS 機器などの産業用用途にきわめて適している。

Bourns の新たなセミシールド・パワーインダクタ・シリーズには、モデルSRN2010SRN2012SRN2510SRN2512,、SRN4012SRN4026SRN5040 SRN6028.などがある。パワーインダクタ・ファミリーは、インダクタンス範囲0.24~220 μH と高インダクタンスを実現している。本シリーズはまた、最大逆電流(IRM) 4.7 A、最大定格電流(Isat)8 Aと高い定格電流が特徴となっている。全モデルがRoHS 準拠*で、ハロゲンフリー**である。

「Bourns は従来のフェライト・シールドではなく、セミ磁気シールド・テクノロジーを用いて新型パワーインダクタ・ファミリーを設計しました。制御不能な巻線の電磁結合を防止するため、シールド・コンパウンドがインダクタ周辺に塗布され、巻線を包むことにより、磁気シールドが改善され、非シールド・インダクタと比べて放射線放出が低くなります」とBourns, Inc. 製品マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「さらに、当社の新型パワーインダクタは、市場優位を有する従来のフェライト・シールドインダクタと比較してフットプリントが大いに減少し、費用効率が高まります」

価格および在庫 参考価格として、Bourns® モデルシリーズは、25000個単位で各$0.12となっておりますが、モデルの大きさにより異なります。Bourns® SRN シリーズの全モデルについて現在在庫があります。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。

**Bourns は「ハロゲンフリー」に関する業界の一般的な定義に従っている。 Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf