Search
Languages

Bourns 推出兩款緊湊、薄型TVS二極體系列

加州河濱市 - 2019年5月8 - 美商柏恩Bourns全球知名電子元件領導製造供應商,今天推出兩款新型TVS二極體浪湧保護系列,滿足現今高度集成、高功率密度設計所需的元件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列採用緊湊、薄型表面貼裝SOD-123FL封裝,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二極體小50%,高度僅1.125 mm。

Bourns針對數據線、直流電源以及各種電信、電腦、工業和消費電子應用,優化了此高可靠性ESD和電壓瞬變保護元件,這兩個產品系列均具有12至58伏特的反向工作電壓,在10/1000μs時峰值脈衝功耗為400瓦。此外,SMF4L-Q系列符合AEC-Q101規範,非常適合在某些更具挑戰性環境中所使用的設備。

Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二極體現已上市,符合RoHS標準*。有關更詳細的產品訊息,請參閱: www.bourns.com/products/diodes/tvs-diodes

**RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com