Search
Languages

Bourns 推出四款新系列环境压力传感器产品

2020年2月26日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布在Bourns® 精密传感器(BPS)系列中增加四款新型号。基于最新的微机电系统(MEMS)技术,这四款新型的 BPS310、BPS320、BPS330 和 BPS340 系列可表现快速响应,高分辨能力和长期稳定性,是符合经济高效的压力传感器的绝佳解决方案。 这些 BPS 传感器压力测量范围在 5 至 500 psi 内,也因此非常适合用于包括工业系统、中低风险医疗设备等各种封装需求及应用。

Bourns® BPS310 型号系列专为超低压提供高灵敏度/精度所设计。对于表压和压力测量,BPS320 型号系列为表面装贴封装提供了坚固的配置。BPS320 型号系列为带铝孔的通孔压力传感器,适用于工作温度高达 125°C 的低压应用。BPS340 型号系列具有处理某些恶劣介质的能力,采用表面贴装封装,能够承受高达 500 psi 的压力。

Bourns® BPS310、BPS320、BPS330 和 BPS340 系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/sensors/environmental-sensors

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com