Search
Languages

Bourns 推出专为超低压力传感 所设计的数字化输出 MEMS 环境传感器

2020年2月25日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出一款新型 环境压力传感器 可提供高精确性、3.3V 电压供应超低压力范围功能。Bourns® BPS125 型压力传感器是以最新微机电系统 (MEMS) 技术为基础,并以微型封装尺寸提供精确性能。Bourns® BPS125 型号乃是专为空间受限的 3.3V 的数字系统设计,BPS125 可以极其灵敏和精确的测量 250 至 500 Pa 范围内的压力,并且经过放大和校准通过数字通信接口读取压力数值。

Bourns 此次推出的新型号提供了全面校准和补偿的数据输出,有助于减少处理器的工作量及消除对A/D转换的需求,同时提供长期的稳定性以确保可靠的重复性。BPS125 型号传感器提供的功能组合还有助于提高最终产品应用的性能及效率,使其广泛地成为工业、消费性,以及包含携式制氧机、雾化器、持续性正压呼吸器、肺活量诊断器和气相色谱仪设备等中/低风险医疗设计的理想解决方案。

Bourns® BP125 型号具备高灵敏和稳定的特性,在 0°C 至 +60°C 的温度范围内 (六西格玛工艺) 的总误差带 (TEB) 为 1.5% FS,寿命漂移为 0.5% FS。BPS125 型具有 I2C 数据输出,并提供 250 和 500 Pa 校准,有助于最小化系统校准要求并支持系统正常运行。 这些新型 SMT 板载压力传感器易于集成,还有助于减少开发时间。

Bourns 以优良质量和其全球供应链为后盾提供的卓越技术支持赢得美誉,BPS125 型号超低压传感器现已上市,全系列均符合 RoHS *标准。Bourns 亦提供定制端口配置和校准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/docs/product-datasheets/bps125.pdf

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com