Search
Languages

Bourns 推出新型抗硫化固定电阻系列

加州河滨市 - 2019年6月13日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出新系列的抗硫化AEC-Q200厚膜电阻器。Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。新型表面贴装芯片电阻还具有1欧姆至20百万欧姆的宽电阻范围,非常适合各种应用。

Bourns设计的此类型电阻器可在某些恶劣环境及较高硫污染中运行,使用印刷在陶瓷基板上的厚膜组件制造,依据ASTM B809-95方法测试暴露于潮湿硫蒸气金属涂层的孔隙率。

CRxxxxA-AS系列芯片电阻器现已上市,完备了Bourns包括功率电感器和整流二极管的其他电路调节组件。Bourns扩展的抗硫化固定电阻系列符合RoHS *规范,不含卤素**。有关其他产品讯息,请参阅Bourns网站上的数据表:www.bourns.com/docs/product-datasheets/crxxxxa-as.pdf.

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;以及溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

***Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com