Search
Languages

Bourns、SMD パッケージの新型大電力双方向TVS ダイオードで包括的な大電力TVS ダイオード製品ラインナップを拡張

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年5月21日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、SMD パッケージの新型大電力双方向TVS ダイオードで、包括的な大電力TVS(PTVS)製品ラインナップを拡張した。Bourns® モデルPTVS10-058C-SH およびPTVS10-076C-SHとモデル指定された新PTVS ダイオードは、必須の双方向ポート保護を提供し、大電力直流バス安定化用途に設計されている。Bourns はインダクタンス範囲が低下するため同等のスルーホール機器と比べSてピーク制限電圧が20 %減少するようにSMD パッケージの新型PTVS ダイオードを設計した。保護された回路に加わる電気的ストレスが減少することによりカスタマーの設計は恩恵を被り、PTVS ダイオードがプリント基板上の唯一のスルーホール部品である場合、組立部を簡素化し、無駄な設計段階を排除することによりコスト削減を実現することができる。

「Bourns による電力TVS 製品におけるシリコンテクノロジーの使用は、競合する一般的なMOV テクノロジーと比べてサージ時の制限電圧を下げ、性能安定性を増大し、信頼性を高めます」とBourns, Inc. 半導体製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「Bourns はOEM のダイナミックポート保護ニーズに対して継続的に応えるため、主力PTVS 製品ラインナップのさらなる拡張にコミットしています。」

両モデルは、超高サージ電流保護を提供し、ピークパルス定格電流は10 kA となっている。Bourns® モデルl PTVS10-058C-SH は58 V スタンドオフ電圧、Bourns® モデルPTVS10-076C-SH は76 V スタンドオフ電圧を特徴とする。さらに、これらの装置は温度に対する優れたサージ応答性を示しており、150℃での標準最大サージ電流は25℃での定格値の70 %を超えていた。


価格および在庫Bourns® 参考価格として、モデルPTVS10-058C-SH およびPTVS10-076C-SH の価格は、いずれも10個単位で各20.61$、500個単位で各19.24$です。両モデルとも在庫があり、IEC 61000-4-5 8/20 μs 電流サージ要求を満たし、RoHS* 準拠です。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS10-0xxC-SH.pdf.

Bourns について

Bourns, Inc. は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf