Search
Languages

Bourns、感知可能信号およびデータライン用途に超堅牢サージ保護装置を発売

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年4月14日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、同社の業界をリードするポートフォリオに信号およびデータ回線アプリケーションのための新サージ保護機器(SPD)を加えることを発表した。Bourns® モデル1840と指定された新装置は、過酷な使用に耐えるMSP® 多段式保護装置で、有害なサージ電圧および電流から高感度回路およびコンポーネントを保護するために設計されている。新モデルは、超高速反応および低い制限電圧を特徴としており、コンピュータ、データ通信、器具類、放送用および産業用制御機器に関する信号およびデータ回線を保護するのに最適である。Bourns® モデル1840は、作業電圧5、12、24 Vをサポートし、4~20 mA および50 mA 計装ループおよびRS-232、RS-422、RS-423 およびRS-485 EIA インターフェイスと直接接続して用いることができる。

「Bourns は、高感度電子部品用に信頼できる保護を提供するために8/20 μS 電流波形の10,000 Aを超える複数の破壊的サージ電流から信号およびデータ回線をシールドするために新サージ保護装置を設計しました」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのKurt Wattelt 氏は述べた。「カスタマーにさらなるレベルの保護を提供することにより、Bourns の新SPD は、大サージ電流が流れた時にも低ピーク制限電圧を提供するように設計されており、そのため新モデルは他に類をみないほど堅牢になっています」

Bourns の革新的な第3段固体防護装置は、ナノ秒以下でサージの先端部を遮断する機能を果たしている。その後数マイクロ秒のうちに、第一段階の共通チャンバ型3電極ガス放電管(GDT) が始動し、短絡させてサージエネルギーの多くを大地へ放出する。また、新モデルは重要な第二段階においてBourns® TBU® 高速防護装置 (HSP)を用いている。300 mA を超える電流が防護装置を通ると、TBU® HSP が素早く高インピーダンスに推移し、有害な電圧および/または電流が防護された機器に損害を与えないよう隔離する。GDT 防護装置はサージが通過し、線間電圧が安全なレベルに戻るまで、短絡状態のままである。サージ事象後、TBU® は自動的に低インピーダンス状態へとリセットし、配線を通常稼働へと回復する。

Bourns® モデル1840は、耐振動スクリュー式クランプ端子を特徴とし、すべての平面および、DIN-1(TS-32)またはDIN-3(TS-35)レールに対し、簡便に据付および設置が可能である。また、新装置は耐火エポキシ充填ハウジングを施しており、ケーブルシールドが大地を通過するとともに、アースやアーク保護も可能である。

価格および在庫
Bourns® モデル1840は現在カタログ配布を通じて購入可能で、価格は各$120 です。詳細な製品仕様については、以下をご覧ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/1840.pdf

Bourns について

Bourns, Inc. は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf