Search
Languages

Bourns to Exhibit Magnetic Components and Circuit Protection Solutions for Battery Management and On-Board Charger Applications at Automotive Engineering Exposition Yokohama 2026

RIVERSIDE, Calif., May 20, 2026 - Bourns will present its portfolio of magnetic components, circuit protection solutions, and custom magnetics for automotive applications at the Automotive Engineering Exposition Yokohama 2026, Booth #521, May 27–29, at Pacifico Yokohama. Show hours are 10:00–17:00 JST daily.

The exhibit will focus on two primary application areas: battery management systems (BMS) and on-board chargers (OBC). For BMS design teams, Bourns will feature magnetic components that address DC-DC power conversion, current sensing, and EMC requirements in battery management architectures. For OBC designers, Bourns will present filtering and circuit protection components suited to the electrical requirements of automotive charging systems.

Bourns’ custom magnetics capability will also be represented, with application-specific inductors and transformers developed to meet OEM performance and package requirements.

Key Highlights at Booth #521
  • Magnetic Components for BMS — Inductors and transformers for DC-DC conversion and current sensing in battery management system architectures
  • On-Board Charger (OBC) Solutions — Filtering and circuit protection components for automotive charging system designs
  • Custom Magnetics for Automotive Systems — Application-specific inductors and transformers developed to OEM performance and package requirements
  • Circuit Protection Solutions — Components for EV powertrain and charging system protection applications
Event Details
Event: Automotive Engineering Exposition Yokohama 2026
Location: Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan
Dates: May 27–29, 2026
Hours: 10:00–17:00 JST (daily)
Booth: #521
Pre-Registration: Automotive Engineering Exposition 2026
Bourns Exhibit Information: Bourns Tradeshows


Design engineers attending the exposition are encouraged to pre-register and visit Booth #521 to discuss application requirements with Bourns representatives.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com