Search
Languages

Bourns Adds Four New Model Families to its Environmental Pressure Sensor Line

RIVERSIDE, Calif., February 26, 2020 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced the addition of four new model families to the Bourns® Precision Sensor (BPS) line. Based on state-of-the-art Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) technology, the four new BPS310, BPS320, BPS330 and BPS340 series are cost-effective pressure sensor solutions that feature ultra-fast response times, high resolution, and long-term stability. These features, along with the ability to work with pressure ranges from 5 to 500 psi, make Bourns' latest BPS sensors ideal for a vast array of packaging requirements and applications including industrial systems and low/medium risk medical† devices.

The Model BPS310 series is designed to provide high sensitivity/accuracy for ultra-low pressures. For gauge and pressure measurement, the Model BPS320 series offers a robust configuration in a surface mount package. The Model BPS330 series is a through-hole pressure sensor with an aluminum port for low pressure applications with an operating range up to 125 °C. With an ability to handle certain harsh medias, the Model BPS340 series is offered in a surface mount package capable of supporting pressure ranges up to 500 psi.

Bourns® BPS310, BPS320, BPS330 and BPS340 series sensors are available now and are RoHS* compliant. For additional product information, please see: www.bourns.com/products/sensors/environmental-sensors

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.