Search
Languages

2019 Coronavirus Second Update

Riverside, Calif., January 30, 2020

Dear Customer,
The Chinese governmental authorities have ordered manufacturing facilities (other than certain critical industries such as food production and health) located in the City of Xiamen and the City of Dongguan to remain closed through February 9, 2020 due to the outbreak of the Coronavirus first detected in Wuhan, Hubei Province, People's Republic of China.

Accordingly, Bourns' manufacturing facilities in Xiamen and Dongguan will remain closed until February 10, 2020, unless further closures are mandated by national or local authorities.

No shipments from these facilities will be made during such closure.

Bourns will continue to monitor the situation and provide updates as required. For further information, customers should contact their local Bourns representative.

Yours truly,
BOURNS, INC.
J. Kelly Vogt
Senior Vice President, Worldwide Sales

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.