Search
Languages

Bourns to Present Two Technical Sessions at PCIM Europe 2019

RIVERSIDE, Calif., May 1, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, will display its broad portfolio of power conversion components for power electronics applications at the PCIM 2019 Europe Conference. The company will highlight its extensive experience in delivering successful magnetics designs and complete fast-turn prototypes, as well as the cost efficient and higher reliability and quality advantages provided by Bourns’ automated production expertise.

On Tuesday, May 7, Bourns will present a technical session entitled, “High-flux Density Amorphous Materials for High-Frequency Power Applications” at 15:00. Bourns’ second technical session, “Design and Development of a 20KW Transformer for Automotive Applications” will take place on Thursday, May 9, at 11:40.

Booth highlights:

  • Bourns transformers matched with chipsets providing isolated power and data
  • Extensive line of power conversion and power protection components
    • AEC-Q200-compliant components from IATF certified factories
    • Power and gate drive transformers, power inductors, common mode chokes
  • Custom design capabilities that meet application-specific requirements
    • Higher working voltages for isolated communication in BMS applications
    • Design support focused on efficiency and size

Where: PCIM Europe, Nuremberg DE
When: May 7 – 9, 2019
Location: Bourns Booth #445, Hall 7

You are invited to meet with a Bourns power electronics specialist to learn more about the design and time-to-market benefits the company can provide. Please contact Annette Keller, 707-947-7232, annettekeller1984@gmail.com.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.