Search
Languages

Bourns 最新微型温度保护器(TCO)提供更轻、更小、更稳固封装的高电流容量系列

加州河滨市 - 2019年2月27美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出一系列新型微型温度保护器(TCO)组件,不仅体积更轻、更小,在温度25°C时可提供高达13 A的高电流容量。Bourns新款微型温度保护器系列,充分满足新一代锂离子(Li-Ion)电池和USB 3.1 Type-C电缆线的小空间和过热保护需求。

Bourns最新的SC系列以及上一代SA系列是业界目前唯一可用的非聚合表面贴装微型温度保护器产品。表面贴装封装提供了显著的优势,这使得制造商能够将它们安装到电池充电电路板上,有助降低组装成本和供应链交付周期。尺寸变小使SC系列可更广泛的运用在空间和连接器密度需要可靠且高效过温保护的电池应用中。新款SC系列比SA系列在尺寸上大幅缩小38%,且处理高电流能力不变。

SC系列有两种选择:SCxxAAA和SCxxAAB。SCxxAAA采用加强型封盖,可在USB电缆线制程中提供更大的抗注塑成型力。SCxxAAB系列更薄,仅0.94 mm,非常适合智能型手机应用。Bourns微型温度保护器SC系列以及全系列过热电池保护解决方案将于2019年2月27日至3月1日举行的日本国际二次电池展W4-68号展位亮相。

Bourns微型温度保护器SC系列现已上市,符合RoHS标准*且不含卤素**。有关更详细的产品讯息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

* RoHS指令2002/95 / EC 2003年1月27日,包括附录和RoHS Recast 2011/65 / EU 2011年6月8日。

** Bourns定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com