Search
Languages

Bourns の新しい小型サーマルカットオフ(TCO)デバイスは、軽量、小型パッケージにて大電流容量を提供

リバーサイド、カリフォルニア 2019年2月27日 - 電子部品メーカー及びサプライヤーであるBourns, Inc.,は本日軽量、小型、高電流容量13A20℃時を提供する新シリーズの小型サーマルカットオフ(TCO)デバイスを発表しました。Bournsは次世代のリチウムイオン電池、USB3.1ケーブルの限られたスペースと加熱保護のニーズに対応できるようにSCシリーズを設計しました。

Bourns最新のSCシリーズと前世代のSAシリーズは今日入手可能な唯一の非ポリマー表面実装TCO製品です。 表面実装パッケージはメーカーがTCOをバッテリー充電回路基板上に基板実装する事を可能にする大きな利点を提供し、それは組み立てコスト、サプライチェーンのリードタイム短縮を助けます。SCシリーズはSAシリーズよりも38%小型で、同能力値を持っています。 小型サイズによりスペースとコネクタ密度が信頼性のある、効率的な過熱保護を必要とする広範囲のバッテリーアプリケーションでSCシリーズを使用する事が可能です。

SCシリーズは SCxxAAAとSCxxAABの2つのオプションがございます。SCxxAAA はUSBケーブルメーカーの射出成形に対して大きな抵抗を提供する強化カバーを特徴とします。SCxxAABは0.94と薄くスマートフォンに最適な製品です。 Bourns SCシリーズは2019年2月27日から3月1日にかけて開催されるBattery Japanのブース番号W4-68で同社の過熱バッテリー保護ソリューションと共に紹介されます。

Bourns SCシリーズはすでに入手可能で、RoHS準拠およびハロゲンフリーです。詳細については製品ページのURLにアクセスして下さい。www.bourns.com/products/circuit-protection/mini-breakers/product/SC

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf