Search
Languages

Bournsはバッテリージャパン2018において、高電流対応の熱感知遮断デバイス(TCO/サーマルカットオフ)の新シリーズと共に、バッテリーマネージメント及びパワーエレクトロニクスソリューションの幅広さを、皆様にお届け致します。

カリフォルニア州リバーサイド(2018年2月13日) - 電子コンポーネントの大手メーカー・Bournsは、コンシューマーバッテリー及び自動車バッテリーマネジメントシステムに不可欠な保護を提供する重要なコンポーネントを提供しております。来たるバッテリージャパン2018において、BournsはノートPCやタブレットPC用バッテリーセルに優れた過熱保護機能と過電流保護機能を満たすよう設計された高電流対応ミニブレーカ(TCO)の最新シリーズを発表いたします。加えて、Bournsはバッテリパックサプライヤがリードタイムとアセンブリコストを大幅に削減するのに役立つ表面実装TCOデバイスを紹介いたします。これら最新の開発により、Bournsは幅広い回路保護技術のラインナップを強化し、設計者が今日のバッテリ保護要件を満たすことができるようサポート致します。

Bournsはまた、車載バッテリーマネジメントシステムのビルディングブロックを形成する、以下の通りの幅広いパワーエレクトロニクスコンポーネントを揃えております。

  • アイソレーション/フィルタリング用カスタマイズパワーマグネティックス
  • コモンモードノイズ除去用信号磁気
  • 最大1000Aのシャントベース測定用超低オーム電流検出抵抗
  • 高電流DCバスクランプアプリケーション用高電流双方向TVSダイオード
  • ポリマーPTCリセッタブルヒューズ、薄膜チップヒューズなどの過電流保護デバイス

開催地:バッテリージャパン2018(日本・東京)
開催日:2018年2月28日~3月2日
ブース:Bournsブース # W4-60

Bournsバッテリマネジメントエレクトロニクスについての詳しい情報につきましては、Bourns代理店までお問い合わせください。当日、商談の手配につきましては、Annette Keller(+1 707-947-7232 annettekeller@sbcglobal.net. までご連絡ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf