Search
Languages

Bourns Expands Motorized Slide Potentiometer Line for Professional Audio and Lighting Applications


Bourns® Model PSP60 60mm
Motorized Slide Potentiometer
(Click for JPG)

RIVERSIDE, Calif., July 12, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced it has expanded its industry-leading line of professional audio and lighting products with a 60mm motorized slide potentiometer. The feature-rich Bourns® Model PSP60 is designed to meet space constraints, longer lifespan and frequent adjustment requirements of automated professional audio mixing consoles, broadcast mixing consoles, and professional lighting consoles and controllers.

Available in a variety of resistance values (from 10kΩ to 100kΩ) and standard taper options, the Bourns® Model PSP60 60mm motorized slide potentiometer delivers superior operational characteristics. It features a long-life carbon element offering up to 1,000,000 cycles, a touch sense lever allowing for adjustments on the fly during live shows, a servo track for console automation and a snap-in connector for ease of assembly in production.

Samples and production quantities of the Model PSP60 are now available. This series is RoHS compliant*. For additional information, please see the data sheet and material declaration at www.bourns.com.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf