Search
Languages

Bourns は、新たに村田トリマー製品をリリースしたことを発表しました。

カリフォルニア州リバーサイド、2017年1月24日 - 電子コンポーネントのリーディングメーカーおよびサプライヤーである Bourns は、本日、MurataR トリマー製品のモデル PVG3A および PVG3G シリーズが販売可能となったことを発表しました。追加されたトリマー製品は、J フックピンおよびガルウィングピンの双方のスタイルでお求め頂けます。3 mm のサイズで RoHS 指令準拠*のトリマーシリーズは、幅広い温度範囲 (-55 °C~125 °C) で動作することを特徴としており、70 °C で 0.25 w の定格出力を備え、回転寿命は 50 サイクルで指定されています。過酷な環境に最適なモデル PVG3A と PVG3G は、密閉型で、リフロー方式のはんだ付けにおいてピークとなる高温状態で高い耐熱性を持つように設計されており、製造プロセス中の製品の保護に役立ちます。これらの機能により、小型センサー、プリンター/複写機、光トランシーバーモジュールや小型電源に適したトリマー製品となっております。

Bourns は、オリジナルの村田部品番号をそのまま保持し、Burns 製の代替製品に転化することを容易にしました。また、村田仕様に基づいて代替製品を継続して製造し、その標準保証条件を尊重しています。

Bourns は、幅広い電子機器の精密な回路調整に用いられており依然として業界標準となっている、世界の初のトリミングポテンショメーター (商標 Trimpot®) を発明しました。Bourns は、物理的構成の構築と製造の容易化における改善を継続して行っており、特定の用途で最適なトリマーを選択する上でお客様にさらなる設計の柔軟性を提供しています。

価格と販売状況
PVG3A と PVG3G シリーズのモデルが現在 Bourns からお求め頂けるようになりました。参考価格は、PVGA501C01R00、3 mm、シングルターン、J フック、サーメットトリマーは、1000 個セットで $0.92 です。さらに MurataR トリマー製品、モデル PV12PVF2PV32PV36PV37 および PVG5 もまた、Burns からお求め頂けます。

Bourn が製造する代替部品のデータシートにアクセスするには、以下をご参照ください。www.bourns.com/products/trimpot-trimming-potentiometers

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf